This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:反相转换器在负载下未进行调节

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727364/tps65131-inverting-converter-is-not-regulating-under-load

器件型号:TPS65131

您好!

   我还面临类似的问题、即 TPS65131在负载超过20mA 时不会在负载条件下进行调节。 原理图与数据表看起来很匹配。 现在、我添加了一个串联电阻器100K、正馈电容器位于负侧。 电压输出设置为+/-15V。VPOS 是完美的、VNEG 在空载条件下似乎正常。 但是、当 VNEG 加载20mA 负载时、其输出电压低至-17V。  我是否遗漏了任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年9月13日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为这是重复的帖子、因为我已在另一个帖子中回复了您的同一个问题。 我将关闭这个帖子、让我们继续讨论另一个帖子。
    此致、
    辽卡特