This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:问题:插入电池时/CHG 不能 n't 变为低电平

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724920/bq21040-issue-chg-doesn-t-goes-low-when-battery-insert

器件型号:BQ21040

尊敬的 TI:

感谢您之前的回答。

现在我知道、即使在 TTDM 模式下、当批处理插入时、/CHG 也会变为低电平。

在我们的器件中、插入电池后/CHG 不会变为低电平。

1.如果存在交流电,则插入电池时/CHG 不会变为低电平

2.如果 先插入电池,然后插入交流电,/CHG 会变为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 TI EVM 进行过测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    客户目前没有用于测试的 EVM。 我们必须在 TS 到 GND 之间添加一个电阻器、然后在插入电池时使/CHG 变为高电平。

    但有时、移除电池时/CHG 仍保持低电平、我们必须通过探头触摸它、然后/CHG 变为高电平。

    问题如下:

    1.为什么我们必须在 TS 和 GND 之间添加电阻器、然后在插入电池时使/CHG 变为高电平?

    2.为什么要保持 TS 浮动,当插入电池时/CHG 仍保持高电平

    3. 为什么我们在 TS 与 GND 之间添加电阻器,有时/CHG 会在移除电池时保持低电平(如果我们用探针接触引脚,则引脚会变为高电平)

    BTW、这里是供您参考的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    为什么我们必须在 TS 和 GND 之间添加电阻器、然后在插入电池时使/CHG 变为高电平?- Bill J -这是用于禁用 TTDM 模式的237k 电阻器还是用于模拟 NTC 的10k 电阻器?

    2.为什么保持 TS 浮动,当电池插入时/CHG 保持高电平-- Bill J --这将是 TTDM 模式。 在此模式下,如果插入电池,然后(V-in)交流电循环,/CHG 是否会变为低电平?

    3.为什么我们在 TS 和 GND 之间添加电阻器,有时/CHG 会在移除电池时保持低电平(如果我们用探头接触引脚,那么它会变为高电平)--Bill J - CHG 引脚是输出,不应控制器件的功能。 您能描述这种探头吗? 如果在 CHG 引脚上的器件附近添加了一个小电容器、.01uf 是否会停止此行为?