This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:电流可存储寄存器设置到 EEPROM 中

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727133/tpsm846c23-current-storable-register-settings-into-eeprom

器件型号:TPSM846C23

我想更改输出电压的默认上升时间(TON_RISE 61h)、那么我必须写入 STORE_DEFAULT_ALL (11h)中的内容以将此上升时间另存为默认值吗? 还是只能传递空字符?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、写入 TON_RISE 命令后、如果要将其存储到 NV 存储器、请使用 STORE_DEFAULT_ALL 命令。 STORE_DEFAULT_ALL 命令不需要任何参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我在写入 TON_RISE 命令后传递了 STORE_DEFAULT_ALL / STORE_USER_ALL、但在下电上电后、它会为 TON_RISE 提供默认值(03h)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我发送您正在使用的特定命令序列?
    您可以通过 jarrigo@ti.com 直接发送给我。