This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:bq25703A 的器件 ID

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727749/bq25703aevm-732-deviceid-of-bq25703a

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ25703BQSTUDIO

我使用的是 bq25703AEVM。  我已经通过 I2C 检查了 bq25703的 DeviceID,并且刚刚在 DeviceID 上看到了“0x6b” 。 有可能吗? 因为当我检查 bq25703A 的数据表时、我只看到下面的8.6.13.2器件 ID 部分。

8.6.13.2器件 ID (器件地址)寄存器(I2C 地址= 2Fh)[复位= 0h]

您能否向我提供有关 bq25703a 的 DeviceID 的信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 TI bqStudio 进行阅读? 根据数据表、该值应为78h。

    您还可以分享顶部标记照片以供参考吗?

    谢谢