This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:我可以为此器件使用1uH 电感器吗?

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727853/tps62088-can-i-use-the-1uh-inductor-for-this-device

器件型号:TPS62088

您好!

对于 TPS62088、电感器应为0.33uH、但如果我们使用1uH、会发生什么情况? TPS62088将在较轻的负载下生成更高的电压?

该电感器是否过大?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louie:

    使用"TPS62088"搜索 E2E 可得出此帖子、该帖子已讨论了此主题: e2e.ti.com/.../665572

    为什么要使用1uH?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    我不清楚客户为什么要改用1uH 电感器。
    这是否会影响器件在运行期间的稳定性?
    如果不建议使用该电感器、请告诉我。

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louie:

    另一个线程应明确声明不建议使用1uH。

    未使用该值对器件进行设计和测试。 稳定性会更差。