This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:禁用功能、外部充电器和多个电池组

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727752/bq76940-disabling-features-external-chargers-and-multiple-packs

器件型号:BQ76940

我对 BQ76940的运行有几个问题。 实质上、我想将芯片嵌入我的应用中、仅用作电池电压监控器、而不是充电器/充电器或平衡器。 在这种情况下、我想知道在以下条件下运行的情况:

是否可以在没有电流检测的情况下运行 BQ76940、即通过在内部禁用某个功能和/或将 SRP 和 SRN 连接在一起?

2.使用外部平衡充电器时、是否可以将芯片与电池保持连接?

3.是否可以在没有充电/放电 FET 的情况下操作芯片?

4、假设我在设计中使用12节串联的6节电池组。 如果我在电池组上单独使用外部充电器、同时连接到芯片、是否会导致其他问题? 或者、我是否需要使用一个能够为全部12个充电的大充电器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    1.是的,可以在没有电流检测的情况下操作该部件。 CC 可保持禁用状态。 OCD/SCD 保护功能不能禁用、但如果 SRP 和 SRN 连接到 VSS、则不应禁用。 在统计上可能的情况下、如果设置了 SCD 或 OCD 故障、可能会发生任何情况、则可以将其清除。

    2.是的、电池可以由不同类型的多个器件监控。

    3、是、CHG 和 DSG 是输出、可以保持未连接状态。 如果您希望 OCD/SCD 输出的快速响应、您可能需要在引脚上使用一些逻辑来发送信号。 如果您的 SCD 事件不会快速关闭并允许电池电压恢复、则 bq76940可能会断电、并且需要在事件发生后重新启动。

    4.如果使用适当的隔离,则不会出现问题。 如果您的12S 电池负极以机箱 GND 为基准、则可能会出现问题。 如果您为低6节电池充电至25V、然后尝试将充电器连接至高6节电池、并且充电器以相同的机箱 GND 为基准、则您将短接低6节电池并具有高电流。 同样、请确保使用适当的隔离、检查是否存在意外的接地路径以及可能限制设备架构的任何行业标准。
    另外请注意、如果12S 电池已放电、并且用户仅为一个6芯组充电至满、则从可用性的角度来看、电池不是半充电但仍然完全放电。 电池中的能量甚至不会耗尽。 bq76940将报告所连接电池的电压、有些为高电平、有些为低电平。