This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62050:TPS62050的最大输出电容器

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62050, TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726764/tps62050-maximum-output-capacitor-of-tps62050

器件型号:TPS62050
主题中讨论的其他器件: TPS62745

团队、

我的客户正在其设计中使用 TPS62050。 它们将在 TPS62050的输出端添加一个 supcap (0.47F-1.5F)。 这是否会导致任何问题? 这是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    我很高兴为您提供支持。

    为了消除您的疑虑、我需要回答几个问题:

    -您使用哪种类型的超级电容器? 您能给我提供器件型号吗?它能让我更轻松?

    -选择 TPS62050的具体原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、

    感谢您的快速回复。
    超级电容器的器件型号为 VINA VEC 2R7 105 QG。 它们将使用两个串联的电阻器。
    我之所以选择 TPS62050、是因为它适用于由锂离子电池供电且具有低 IQ 的系统。

    此致、
    杨波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    由于 ESR 高(200m Ω)、该超级电容器不应成为问题。
    顺便说一下、对于这种应用、我建议使用不同的器件:

    具有400nA Iq 的 TPS62745
    www.ti.com/.../tps62745.pdf