This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:备份数据

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727547/tps65910-backup-data

器件型号:TPS65910
大家好、
我的客户希望了解备份数据。
TPS65910数据表描述了该备用寄存器。
它是否包含 TC 寄存器?
我认为备份数据如下:
•内部32kHz 振荡器
•备份寄存器
我认为这不包括 RC 寄存器。
这是正确的吗?
此致
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的问题转发给我们的产品专家。 您很快就会收到回复。
    感谢您使用 E2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第58页开始的第6.12节功能寄存器对备份寄存器进行了说明:CK1_REG 到 BCK5_REG (地址偏移0x17-0x1B)。

    第67和68页的表6-23至6-28说明了这些寄存器是读/写的、默认情况下没有任何内容(当 VRTC 被移除时复位为0x00) 如需了解详细信息、请在 TPS65910数据表的 PDF 版本中搜索关键字"备份寄存器"。

    这些寄存器的用途由应用程序的设计人员来决定。 当主机处理器完全断电且易失性存储器被清除时、您最多可以存储5个字节的任何需要调用的数据。

    您参考的数据表中的报价位于第55页的第6.6节"备用电池管理"中:

    "始终由 VRTC 提供的备份域功能了解:

    •内部32kHz 振荡器

    •备用寄存器"

    这意味着备用电池(例如纽扣电池)继续为内部振荡器供电、并在没有其他电源可用时继续保存存储在备用寄存器中的数据。

    谢谢、此致、

    Brian