请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 主题中讨论的其他器件: BQ78350
我们使用 TI BQ76940的 EVM 板将 EV2300连接到板载上部计算机。 为什么只能看到前五节的电压、而不能看到以下情况?
我们检查了输出电压、REGOUT = 2.5、cap1为3.3、CAP2-vc5x 为3.3、cap3至 VC10X 为0、TS1至 VSS =0、TS2至 vc5x 为0、TS3至 VC10X 为0。