This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:无法创建24V 输入电压、20V/3A 输出设计

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727726/lmr23630-failed-to-create-a-24vin-20v-3a-out-design

器件型号:LMR23630
主题中讨论的其他器件:LMR33630

大家好、

我尝试 使用 Webench 创建24V IN、20V/3A OUT 设计、但它在某种程度上失败了。

我后来试用了 LMR33630、它就能正常工作了。 这背后的原因是什么?

不过、我看不到它们之间有很大的差异。

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它背后可能有热原因? 我知道 LMR33630 Rdson 比 LMR23630低

    谢谢
    -Arief