This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25085:具有低成本纹波配置的电压调节失败

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727590/webench-tools-lm25085-voltage-regulation-with-low-cost-ripple-configuration-fails

器件型号:LM25085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我有折翼电路:

输入电压:22 - 36VDC (32V 直流为正常输入电压)

输出电压5V 直流、最大电流为2.5A

此配置由 TI WebBench 工具完成。

该调节仅在10mA 至110mA 的负载和7至12V 直流输入电压下工作。

因此、它远不及2.5A 和32V 的输入电压

当我将输入电压增加到12V 以上时、稳压将完全停止

纹波是使用示波器测得的200mV 峰值。

是否有任何解决方案可通过使用低成本纹波配置更改器件值来实现稳定运行

由于 PCB 已经制造完成、因此无法将电路更改为低纹波配置。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的设计是否具有原理图和布局?

    谢谢
    -Arief