请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25120A 您好!
我尝试使用 BQ25120a、但对 PMID 和 VINLS 引脚感到困惑。 从数据表中可以看出、VINLS 引脚与 SYS 连接、我假设这是内部降压转换器的输出。 但是、我还在评估板中找到了将 PMID 与 VINLS 相连的其他原理图。 那么、这是我的问题。
1) 1)如果 PMID 未连接任何引脚、我发现数据表显示 PMID 节点的输出用于非稳压负载。 这到底意味着什么、或者它消耗了多少电压/电流?
2) 2)两种配置之间的区别是什么1)连接到 SYS 的 VINLYS 和2)连接到 PMID 的 VINLYS、SYS 未连接到两者中的任何一个。
我期待听到答案。
谢谢、
HA