This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:有关 PMID 与放大器的问题;VINLS

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727406/bq25120a-questions-about-pmid-vinls

器件型号:BQ25120A

您好!

我尝试使用 BQ25120a、但对 PMID 和 VINLS 引脚感到困惑。 从数据表中可以看出、VINLS 引脚与 SYS 连接、我假设这是内部降压转换器的输出。 但是、我还在评估板中找到了将 PMID 与 VINLS 相连的其他原理图。 那么、这是我的问题。  

 1) 1)如果 PMID 未连接任何引脚、我发现数据表显示 PMID 节点的输出用于非稳压负载。 这到底意味着什么、或者它消耗了多少电压/电流?  

 2) 2)两种配置之间的区别是什么1)连接到 SYS 的 VINLYS 和2)连接到 PMID 的 VINLYS、SYS 未连接到两者中的任何一个。  

我期待听到答案。  

谢谢、

HA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HA、

    PMID 介于 VBAT 或 VIN 之间。 您可以将其他系统外设和稳压器连接到可承受3-5.5V 电压的 PMID。  

    VINLS 仅是 LS/LDO 的输入。 根据您在 LS/LDO 输出端所需的电压、您可以将 VINLS 连接到 PMID 或 VSYS。  

    为 LS/LDO 选择高效率。 LS/LDO 的输出绝不能大于 VINLS 引脚。  

    此致、

    Gautham