This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1.0V 参考

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727823/1-0v-referernce

主题中讨论的其他器件:LM4140

大家好、

我需要1.0V 基准电压。 VCC 为3.3V。 封装应该是最小的。 温度应为-40°C~85°C。 精度误差应最小。

您能帮我选择合适的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    1V 基准是非常罕见的需求。 我们唯一的1V 基准是 LM4140、但其额定温度仅为0°C 至70°C。 如果您需要-40C 至85C、则需要获得2V 电压基准并根据需要使用电阻分压器和/或缓冲器。

    此1V 基准的用途是什么?
    1.25V 是否可以工作?

    -Marcoo