This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726342/ucc28711-ucc28711

器件型号:UCC28711

你(们)好。

我将基于 UCC28711的反激式转换器用于我们的应用之一。要求如下

输入电压范围为30VDC 至90VDC (导通电压为30V)

它具有3个15V、5V 和5V 输出、  

  2A。 分别为200mA、200mA 和200mA 电流  

我们将辅助绕组输出用于15V 输出。  

输出额定值为6W。

我们无法获得使用 UCC28711设计多路输出转换器的适当文档/参考。

 我们使用了 tiduag6a.pdf  

我们的设计面临一些问题。  

1.15V 似乎在 Vin >60V 时超出稳压范围。(但对于 Vin<60似乎可以正常工作)

我们是否可以使用辅助绕组来轻敲15V (需要单独的绕组)。  

您能不能建议一些参考设计。

我将我们的设计计算和原理图附在这里。   e2e.ti.com/.../Copy-of-Design-Specification-_2800_002_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manjunath、

    感谢您关注 UCC28711。 CS 引脚上的1nF 电容器可能会延迟峰值电流检测太长时间、并且转换器为 OVP。 您是否可以尝试减小此电容器的值并在>60V 输入时重新测试?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manjunath、

    您是否能够使用较小的 CS 电容进行测试?

    此致、
    本·洛夫