This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056效率曲线

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727380/ucc28056-ucc28056-efficiency-curve

器件型号:UCC28056

您好!

我可以在 UCC28056文件中看到效率曲线、如下所示。

您能告诉我、在绘制效率曲线时包含了辅助功率损耗吗?

非常感谢!

BR

陈十一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eleven:

    辅助功率损耗未包含在功率损耗曲线中。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lough、

    谢谢。  

    我为 UCC28056 VCC 使用12V 电压。

    如果让 COMP 引脚接地、UCC28056的功率损耗是多少?

    如果让 VOSNS 引脚接地、UCC28056的功率损耗是多少?

    我想关闭 PFC 级并获得 UCC28056的最小功率损耗、如何实现?

    谢谢!

    BR

    陈十一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5781628:

    将 COMP 引脚接地将使控制器处于"突发关闭"状态。 处于此状态时的最大静态电流为132uA。 如果 VCC=12V、则相当于~1.6mW。

    我建议不要将 VOSNS 引脚接地、这将使输出电压升高、直到达到 OVP2保护阈值。

    将 COMP 拉至低电平将关闭 PFC、并将为您提供最低的待机功率损耗。

    此致、
    本·洛夫