This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择电池充电器 IC 时需要考虑哪些参数?

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727762/what-parameters-need-to-consider-while-selecting-battery-charger-ic

选择电池充电器 IC 时需要考虑哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ketan:

    选择充电器时、您需要考虑以下基本事项来开始缩小解决方案的范围:

    • 系统的电源和运行要求(包括系统负载分布)。 这将决定您在运行期间需要为系统提供支持的电池类型、以及会影响所用电池化学成分的工作温度等因素。
    • 化学成分。 这将决定您所需的电池稳压电压和充电曲线。
    • 电池制造商指定的充电电流。
    • 电池组配置(单节或多节)。  
    • 输入功率。 它是由 USB 还是适配器供电?  
    • 主机控制或独立解决方案。 这取决于您的应用。

    获得这些功能后、您可以开始选择可能需要的特定功能、例如电源路径、OTG、泄漏电流、集成 ADC、封装要求、 等等

    希望这对您有所帮助。