This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:SM72295 Hoa、LOA 波形问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725898/sm72295-sm72295-hoa-loa-waveform-issue

器件型号:SM72295

我从客户电路板上测得的波形如下。 是否有办法解决 Hoa 波形的低电压电平?

该波形是否会导致 Hig 低侧 MOSFET 短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    您能向我展示一下包含 sm72295和 FET 的部分吗?

    Hoa 是黄色吗? LOA 为蓝色? 为什么黄色波形不接地? 这两个探针是否与驱动器 PGND 引脚 wrt driver?

    当低侧打开时、-HO 应从 Vbus+VDrive 一直到0v (假设这是半桥配置)

    -高侧 FET 是否打开/关闭?

    由于时间很短,所以没能看到短暂的事情。 但是、我们能否查看半桥桥臂电流以查看是否存在击穿。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HAA 为黄色、LOA 为蓝色、 两个探针 wrt 驱动器 PGND 引脚、 sch 跟在 AS 后面、是否有任何可 供参考的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢许志安

    这是 TI.com 上的参考设计吗?  应用是 mppt 太阳能充电器吗?  

    我们能否观察到开关节点在与 HOA/LOA 同时执行的操作? 我想看看 HS-PGND 是否在低侧导通期间变为0V。

    缓冲器可能会将开关节点保持在0V 以上。 负载电流是多少? 输入电压输出电压和频率是多少?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、此电路是 TI 参考设计、目前在空载条件下进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该参考设计是什么?

    您是否能够按照我在上一篇文章中的要求对开关节点以及输出进行示波器截图?