This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:TPS544B20

Guru**** 2575725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727222/tps544b20-tps544b20

器件型号:TPS544B20

尊敬的:

现在、我们将 TPS544B20用于12V 至1V/10.078A;fsw=400K;Cout:1028uF、Resr=1.5m Ω;L=0.68uH

我们遇到一个问题:中频时的相位裕度不够(参见下图),我们还尝试通过 COMP 引脚将 Rcomp、Comp、C_HF 调整为 AGND,但似乎没有大的改进。

那么,我们想得到一些帮助吗? 补偿的传递函数是否与 II 型跨导相似? 如何设计 TPS544B20的补偿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、

    请参阅数据表中的稳定设计部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS544x20_5F00_Design_5F00_Tool.xlsxAlso请查找随附的设计工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    非常感谢  您的响应。 实际上,我们已经参考了数据表和计算工具来调整 Rcomp、Ccomp、C_HF 的参数...  但似乎没有大的改善。 您是否有任何计算工具(ETC Excel...)  是否详细介绍了补偿? 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、

    您是否在我的第二次答复中看到了我所附的 Excel 工作表。 如果您可以发送原理图、则可以进行检查。

    此致、

    Mathew