This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:不能使用反相模式配置和#39;不起作用!!

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727095/mc34063a-tne-inverting-mode-configuration-doesn-t-work

部件号:MC34063A

你(们)好 我尝试了一切以使其正常工作。 引脚3 (计时电容器)处并不总是存在振荡。 我检查了电源和所有引脚、一切正常。 我不知道该怎么做。

我希望这里有人帮助我、因为我有90个具有此组件的板可以工作。

我的计时电容器为1nF、电阻器 Rp 为1欧姆、电感器为1mH、Cin 和 Cout 为22uF、R1=1k R2=4k7 (-8.02V)。

我的输入电压为5V、我所需的输出电压为-8V (反相电压)。

感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francisco、

    您能否分享原理图和布局? 因此、我可以轻松地了解每个组件的价值、并检查是否存在潜在风险。

    所有电路板是否都具有相同的行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    我昨天解决了这个问题。 电路板上的连接缺失、问题迎刃而解、现在工作正常。  

    感谢您的关注。