This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:TPS54531的电感值

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727711/tps54531-inductor-value-for-tps54531

器件型号:TPS54531

尊敬的团队:

根据 TPS54531数据表中给出的电感值计算、我计算得出、当 Vin=12V 和 Vout=5V、5A 时、电感值为6.8uH  

我的问题是、如果我使用15uH 电感器值而不是6.8uH 电感器、会发生什么情况?

同样、对于 TPS55340PWP 稳压器、当输入电压=5V、输出电压=12V、1.5A 时、电感值为6.8uH。

我能否使用15uH 电感器、请给出建议。

如果有任何缺点、请提出建议。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    我认为在这里使用15uH 的电感器应该是可以的、只要它具有足够的额定饱和电流。

    我认为的缺点是:
    1.在进行负载瞬态时过冲可能更大、电感更高。
    2.电感较高的电感器具有较高的 DCR。 电感器上的功率损耗可能更高。

    此致、
    Sam