请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5024 我正在阅读 LP5024的数据表。 我看到可以为每个 LED 调节 PWM。 能否通过 I2C 命令调节 LED 电流? 我看到使用外部电阻器 Riret 设置了电流范围、将 LED 电流 Imax 设置为25.5mA 或35mA。 (第15页)。 可通过 I2C 接口访问颜色控制和亮度控制寄存器。 颜色或亮度控制是否会调节 LED 电流? 还是两者都适用于 PWM 参数?
谢谢。
Jin