This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:变压器驱动器

Guru**** 1558020 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3846
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726570/uc3846-transformer-driver

器件型号:UC3846

大家好、团队、

是否可以在没有外部开关的情况下将 UC3846用作变压器驱动器?
正如我看到的、它具有内部电桥电路、如果我们不需要变压器输出端的大电流、它应该可以工作。 不是吗?

BR、
Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    感谢您关注 UC3846。 您需要多大的电流来驱动变压器?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    感谢您的回复!
    所需电流为~300mA。

    BR、
    Ilya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    这应该是可以的。 内部图腾柱驱动器能够提供500mA 峰值电流。

    此致、
    本·洛夫