This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:计算表 sluc114

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727514/ucc28070a-calculation-sheet-sluc114

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070

你好。

我对 UCC28070有疑问。

我正在考虑使用 UCC28070。

计算表 sluc114 (UCC 28070设计工具8 15 08。 xls)
我想我要使用、但输入电压固定为85V - 264V。
我们正在考虑170V-264V 的电压。
为什么输入是固定的?
是否有可更改输入电压的工具?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Masazumi Ishii、

    我们很快将发布此 Mathcad 计算器、它允许您使用固定85V 至264V 以外的输入电压进行设计。
    请使用随附的工具进行170V 至264V 的设计。

    此致

    Johne2e.ti.com/.../UCC28070.zip