This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:有关 LM5085适用性的问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576HV, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727388/lm5085-question-about-the-suitability-of-lm5085

器件型号:LM5085
主题中讨论的其他器件:LM2576HV、

大家好、
我想使用 LM5085为6V 伺服电源供电、并通过线性稳压器为6V 伺服电源供电一些3.3V IC (包括微控制器、SN65HVD11DR RS-485收发器和 INA180B4、用于在伺服停止时进行感应、从而切断其 PWM)、 输入电压为48V。 问题是我不知道最终选择哪个伺服(可能我不会建议选择哪一个)、所以我需要支持伺服、因为它们的运行和停止电流可能处于非常宽的范围内。 例如、对于为测试提供的 SAVOX 伺服(SC-0251MG)、 失速电流为3.5A@6V、而对于来自 Feetech 的类似扭矩伺服、失速电流为1.5A@6V、在 Feetech 的情况下、我可以使用 SIMPLE SWITCHER 系列中的 LM2576HV、其最大电流为3A、外部组件数量较少。 我发现、根据 BOM 最终成本和未知电流规格、具有外部 MOSFET 的 LM5085可能是最佳解决方案。 我的问题是、LM5085是否可以正常工作、或者我是否应该考虑其他问题、尤其是当具有可能产生过流尖峰的电感负载时?


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 LM5085应该可以。 具有足够额定电流的其他器件也是如此。
    但是、您仍需要确保负载不会产生过压或负电压尖峰
    稳压器输出端的电压纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我相信任何负尖峰都将从伺服电路中得到处理! 再次感谢您的回答、我对使用 LM5085更有信心!