This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:DLL 分类要求

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727094/tps2378-requirement-of-dll-classification

器件型号:TPS2378

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS2378并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表 P.13 7.4.1 PoE 概述、2类 PSE 需要进行1类硬件分类加上(新)数据层分类或增强型2类硬件分类。

在这种情况下、如果使用 DLL、该函数安装在哪里?

使用 TPS2378为 PD 提供4类电源时、除了选择 RCLS 外、PD 侧还需要支持 DLL 吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    作为 IC 本身、TPS2378 PD 控制器能够通过物理层进行分类(硬件分类)。 DLL 是通过数据层而不是物理层完成的、这意味着您需要 PD 系统上的微控制器(PD 负载) 来实现 DLL 并与 PSE (通过数据线路)协商 PD 请求的功率高于1类。

    请注意 TPS2378数据表第16页:
    "DLL 通信由 PD 中的以太网通信系统实现、而不是由 TPS2378实现。"

    由于 PD 仍需要为2类应用进行硬件分类、因此它必须在 RCLS 上仍然存在4类电阻器。

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢你的答复。

    我知道在使用 DLL 时 、需要 MCU。

    我将与 客户分享您的信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一