This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:TPS54360有问题

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727452/tps54360-problem-with-tps54360

器件型号:TPS54360

该 IC 在500mA 后会严重加热、电流限制为800mA。 SW 引脚上的占空比高于500mA。

我们的设计是36V 输入、12V 输出、3A 负载电流。

需要帮助以找到正确的解决方案、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    您能否发送电路原理图? 它可能与您使用的电感器类型有关、但我需要先查看您的电路。 此外、您的开关频率是多少?