This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:EN 引脚电压范围

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85, TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726796/tps7a85-en-pin-voltage-range

器件型号:TPS7A85

在 TPS7A85建议运行条件表中、VEN 电压范围为0V 至 VIN。

如果我们添加高于 VIN 的 EN 引脚电压、会发生什么情况? 设备是否有可能被销毁?  

为什么我们无法添加比 VIN 更高的电压?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    只要 Ven 不超过6.5V、即使 Ven 超过 Vin、也不应造成损坏。 建议的原因是为了确保满足精度而需要的排序要求。

    请注意、下一代器件 TPS7A85A 的引脚对引脚没有此排序要求。  您将注意到、TPS7A85A 数据表的当前修订版在建议运行条件中仍提到 Ven 不超过 Vin;但是、这将从 TPS7A85A 数据表的下一修订版中删除。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan - San、

    TPS7A85A 数据表"建议运行条件" VEN 范围是否会更改为0V 至6V?
    VIN、VBIAS、EN 没有序列要求?


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kohei-San、

    TPS7A85A 的 Ven 范围为0至6.5V、因为 Vin、Vbias 和 Ven 没有定序要求。

    非常尊重、
    Ryan