This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3481:Eagle Export 无法正常工作-是否有更新?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727398/webench-tools-lm3481-eagle-exports-not-working---any-updates

器件型号:LM3481

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我看到许多线程都报告说 WEBENCH 原理图和电路板导出与 Eagle 一起工作时很糟糕。 我遇到同样的问题、即 Export 不幸有如此多的错误、从零开始就会变得更容易。

是否有任何更新可确保其正常工作?

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您可以参考以下 e2e 线程并查看该技巧是否起作用:使用 IE 而不是 Chrome。

    e2e.ti.com/.../483932

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    导出 zip 文件下载正常、不会损坏、因此我看不到更改浏览器会如何改变结果? zip 内的所有文件都存在、但无法正常工作-网络断裂、电路板和原理图之间的名称不同等 从7月开始、有一个主题提供了有关破损的详细信息。 当我尝试添加链接时、会显示一个图像、而不是超链接。

    (在任何情况下、IE 都不适用于 Linux。)

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以向我们发送错误消息、我们可以要求 Webench 专家进行调查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请看这篇其他文章、客户对问题的解释很详细。
    e2e.ti.com/.../704341

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 James。 让我咨询 Webench 小组。