This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:使用不带电池的 TPS65217、

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727268/tps65217-using-tps65217-without-battery

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: AM3352

您好!

TPS65217的数据表中提到、TI 不建议在电池不存在时同时使用交流和 USB 输入。
但我们的系统将在没有电池的情况下使用交流和 USB。 我们将使用它为 AM3352供电。

为了避免线性充电器问题、我们是否可以通过清除 CHGCONFIG1寄存器的 CHG_EN 位来禁用充电器?
这是不是一种无需电池即可同时使用交流和 USB 的解决方案吗?
如果对此有任何其他建议、请告知我。

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paddu、

    将 CHG_EN 位设置为0b 不会阻止 TPS65217器件感测 BAT 引脚以确定是否已连接电池。

    PMIC 的工作前提是假设系统中应存在电池、并且当未检测到电池时、它假定电池已被取出并将在稍后重新应用。

    如果您希望确保无需电池即可将交流和 USB 应用于 PMIC、则 VIN_AC 和 VIN_USB 电源应在 TPS65217 PMIC 之前进行多路复用、电源多路复用器的单路输出应应用于 TPS65217的 AC 引脚。

    希望这有助于回答您的问题。

    此致、
    Brian