This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV741P:输出电压上有电容

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV741P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727155/tlv741p-cap-on-vout

器件型号:TLV741P

您好!

即使 af 220uF 不在数据表中的范围内(即 最小1uF、最大100uF)、放置它是否安全? 固定稳定运行的最大容量是多少?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    数据表的建议运行条件表快速总结了 TLV741P 的设计、表征和运行测试区域。 因此、该 LDO 设计用于最大100uF 的输出电容器。

    始终建议对应用进行原型设计;但是、此步骤对于电容器选择特别有用。 通过在示波器上监控输出电压的同时执行最坏情况下的预期负载瞬态、您可以看到使用预期输出电容器时的 LDO 瞬态响应。

    非常尊重、
    Ryan