This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:参考设计

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727113/lm3488-reference-design

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM3478

您好!

我只能从 TI 网站上找到 LM3488的数据表。 输入电压为5V、输出电压为400V/5mA。

1.是否有任何有关 LM3488的参考设计?

2.您能否提供 有关应用的方案(输入电压=5V、输出电压=400V、输出电流=5mA)?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    附件是一个使用 LM3478的参考设计:
    www.ti.com/.../PMP20212

    可以在此处看到 LM3478和 LM3488之间的参数差异:
    e2e.ti.com/.../628025

    您可以将使用 LM3478作为应用起点的参考设计。 不过、我认为一种好的方法是使用升压至电荷泵配置。

    这可能会有所帮助:
    www.ti.com/.../PMP10077

    最棒的
    Richard