This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:查看 TPS23754冷启动电路

Guru**** 2924690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754EVM-420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724754/tps23754-tps23754-cold-start-circuit-review

器件型号:TPS23754

无法在低温环境(-40度)下启动、请确认正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    根据我们数据表的第5页、TPS23754的最小工作结温范围(TJ)为-40°C

    但是、我注意到您在提交的内容中附上了原理图。 您是否请求查看您的原理图?

    很抱歉、但我不知道您在这里要问/要求什么。

    感谢您提前进行澄清、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否在这些条件下使用 TPS23754EVM-420尝试启动?

    此外、您是否无法从 RJ45输入、适配器输入或两者启动?

    此致、
    Tom A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是否有更新?

    此致、
    Tom A.