This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27342:有关所需最小负载的问题。

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27342, TPS62147, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727400/lm27342-question-about-required-min-load

器件型号:LM27342
主题中讨论的其他器件: TPS62147TPS54202

大家好、团队、

我的客户正在使用输入电压为12V、输出电压为10V 的 LM27342、在空载条件下、输出损耗调节无法在10V 时保持稳定、我注意到当输出大于3.3V 时、数据表中提到了最小负载。

它们使用的电感器为2.2uH、在这种情况下、需要20mA 电流、然后可以调节输出。 以下是客户的问题:

1.您能不能说出需要 LM27342最小负载的原因是什么?

2.如何确定20mA 在考虑 MP 时足够好? 如何知道每个设计条件下所需的最小负载?

客户的最小负载20mA 过高、您可以建议使用哪种类似的器件来代替 LM27342?

谢谢、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请参阅下面的我的答案。

    1. 您能否说出  需要 LM27342最小负载的原因是什么?

      为了确保升压电容器保持足够高的充电电平以打开高侧 NFET、需要最小负载。 升压电容器仅在 SW 节点变为低电平时充电、添加最小负载可确保这种情况发生得足够频繁。

    2. 在考虑 MP 时、如何确定20mA 是否足够好? 如何知道每个设计条件下所需的最小负载?

      这是一个难以回答的问题。 最好的方法可能是使用替代部件、因为无论如何20mA 负载过高。

    3. 客户的最小负载20mA 过高、您可以建议使用哪种类似的器件来代替 LM27342

      我建议将 TPS54202作为替代器件。 如果更高的 Fsw 对于该应用很重要、TPS62147也可能是一个很好的替代方案。

    此致、
    Anthony