This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84A20:可能的峰值回流焊外壳温度上限。

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727207/tps84a20-possible-maximum-peak-reflow-case-temperature

器件型号:TPS84A20

你(们)好、Arrigo

在峰值回流温度(245℃)下、可能的最长停留时间为50秒。

请参阅以下链接。

e2e.ti.com/.../2682146

 ℃可以将停留时间从250 μ s 更改为20秒吗?

 250 μ s 时的℃驻留时间是多少?

该器件的峰值回流温度仅为245℃。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 向您发送了有关峰值回流的离线响应。