This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:如何设置为非标准适配器2A

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727115/bq24295-how-to-setup-into-non-standard-adapter-2a

器件型号:BQ24295

您好、TI 专家

我想将 BQ24295设置为 非标准适配器2A。 USB D+/D-将没有外部连接。 仅为 VBUS 引脚提供5V/2A 输入。
我可以按如下方式进行设置是否正确:
-通过偏置电阻器网络将 D+引脚连接到1.2V、例如连接到 VBUS 引脚的4.7K 欧姆电阻(5V 输入)、连接到 GND 的1.5k 欧姆电阻
- D 引脚悬空

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    这应该起作用、假设您的 VBUS 电压在典型 USB VBUS 限制(4.5V - 5.5V)范围内、使用该电阻分压器的 D+上的电压范围将为1.09V-1.33V、这满足表3的条件。  

    您还可以在器件初始化后始终通过 I2C 修改输入电流限制。