This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:SRAM 大小

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726477/ucd90160a-sram-size

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件: UCD90160

团队、

您能回答以下问题吗?

我们的安全小组最近提出了一些与 UCD90160和 UCD90160A 器件中的逻辑和 RAM 容量有关的问题、因为我们正在执行中子单粒子翻转分析。

 

您能否提供一些有关这些器件中的内存量以及如何使用 SRAM 的其他信息? 以下是我们有的一些具体问题:

    • 除了在断电期间存储状态、日志和故障直到写入闪存之外、是否在启动时将运行时参数(例如 OV/UV 故障阈值)从闪存加载到 RAM 中?
    • SRAM 阵列有多大?
    • SRAM 阵列是交错式还是具有奇偶校验/ECC 保护?
    • 器件中有多少个 FFs?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aaron
    第一。 上电时、用户配置从闪存复制到 SRAM。
    2。 它是4KB
    3号。 没有奇偶校验和 ECC
    4. 它大约是25K。
    我将向您发送一封关于这两款器件的估计 FIT 率的单独电子邮件。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yihe、

    感谢您提供相关信息。 您能否共享此器件使用的处理节点? 我们正在尝试分析大气颗粒设计中的潜在影响。

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我和亚伦分享了信息,你可以从他那里得到。
    此致
    Yihe