This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:ucd9090

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727244/ucd9090-ucd9090

器件型号:UCD9090

您好!

我们能否使用 UCD9090为 K2L 处理器 EVM 实施 dimgasp 电路? 当电源突然出现故障时、正常关机的实际时间是多少? 此电路需要进行哪些硬件更改?

我们需要在我们基于 K2L EVM 的电路中实现死区。 没有 FPGA。 我们将 Tiva 用于 BMC。

此致、

Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您必须添加一个保持电容器+二极管、以确保 UCD9090在关断所有电源轨之前已通电。 UCD9090的最大电流消耗为80mA、当功率低于2.6V 时器件停止工作。 您可以计算电容器的大小。
    如果您有一个 LDO 为 UCD 提供3.3V 电压、则可以在 LDO 的 VIN 侧添加电容器、这样就可以使用小得多的电容器。
    希望这能有所帮助。
    此致
    Yihe