This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24010:如何确定充电电流?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24010, BQ24076, BQ24040, BQ24100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725404/bq24010-how-to-decide-the-charging-current

器件型号:BQ24010
主题中讨论的其他器件: BQ24076BQ24040BQ24100

大家好、我想在我的设计中使用 BQ24010。 从应用电路中可以看出 、充电电流输出(引脚)同时连接到电池和负载、与其他一些电池充电器(bq24076)一样、电池连接点和系统电源输出引脚也不同。 那么、如果充电电流输出同时连接到电池和输出负载、充电的工作原理是什么、尤其是在负载电流可能变化的恒流充电模式下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    电池附近的 BQ24010 OUT 和 BAT 连接类似于 BQ24040器件、即负载和电池连接在一起的非电源路径。
    BQ24076是一款具有针对负载和电池的独立输出的电源路径器件。 此类器件首先支持负载、并使用任何剩余电流为电池充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复

    我的要求是提供一个12V 电源来为容量为900mAH 的锂离子电池充电、最大充电电流为450mA。 我的负载将获取最大100mA 的电流。 那么、BQ24010/BQ24040是用于此目的、还是需要 BQ24076等其他电源路径器件?

    如果需要电源路径器件、您能否建议一个可满足上述用途的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入电压为12V、充电电流为450mA、则需要开关充电器。
    更新了-- BQ24040和 BQ24076是不能在12V 电压下运行的线性充电器。 BQ24010将在12V 电压下运行、但也是一款类似于 LD0的线性充电器、如果输入至输出电压较高、则功耗较高。

    您能否提供有关输入电压最小值和最大值的更多信息、为1节电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 BQ24010的数据表中、输入电压范围为3-16.5V
    我需要使用450mA 的标称充电电流为单节900mAH 锂离子电池充电、输入电压为12V、来自交流适配器或开关电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、bq24010将运行、我将更新 POST。 但这仍然是一个问题。
    在12V 电压下工作时、输入为4.2V 电池充电的问题将是器件上的功率耗散。 输入到输出的压降约为8.5V (电芯电压为3.5V)、输出电流为450mA、功率耗散约为4W。 热保护将启动并降低电流、但这将使预测充电时间变得困难、单元将在大部分充电周期处于热限制状态。
    降低充电电流或输入电压将有所帮助。 开关充电器将是最佳解决方案。
    正常输入电压为12V、但最大输入电压的最小值是多少、+/-5%?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供信息。
    我的输入电压将为12V +/- 5%。 那么、您能否提出具有上述要求的最佳解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    正在等待您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 BQ24100系列器件、输入电压额定值为20V、它们将支持单节电池。
    另请参阅以下链接下的电池充电器解决方案网页。
    www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/overview.html