This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:管理铅酸电池

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727333/bq76pl455a-q1-manage-lead-acid-battery

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

 BQ76PL455A-Q1能否将铅酸12V 电池作为附件进行管理?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    bq76pl455对于在连接时用于电压测量的12V 铅酸电池管理器而言应该没有问题。

    唯一的问题是 bq76pl455仅支持采用 EMB14xx 系列的外部平衡或有源平衡。

    有关更多详细信息、请参阅 EC 表的被动平衡控制输出和被动平衡部分。

    感谢您关注 bq76pl455。

    Andy