This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:电流限制阈值、谷值(Iocl)

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726125/tps53515-current-limit-threshold-valley-iocl

器件型号:TPS53515

您好!

我们收到了客户关于 TPS53515的问题。
请帮帮我们。

[问题]
关于 Iocl、他们认为数据表和 EC 表中按方程式(4)计算的值之间存在很大的差距。 请参阅下表。 以下哪项是正确的、公式(4)或 EC 表?

- Rtrip=20k 时 Iocl 的变化是多少? 它们不需要保证。 他们会将其用作参考。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    我将就此为您提供帮助。  

    感谢您的耐心等待。

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。 我们期待您的反馈。

    此致、
    tateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tateo-San、

    EC 表正确。 EC 表包括来自量产器件的数据、我们首先测量了 Rdson、然后修整了 ILIM 以在12A 时获得+/-16%的目标值。 Rdson 容差包含在 OCP 容差中。 公式4使用典型的 Rdson 值、该值略有不同、但仍在容差范围内。
    至于 Rtrip=20k、我已经根据52.3K 和38k 的 Rtrip 生产数据绘制了趋势线、变化量最小=~3.5A、典型值=~5.4A、最大值=~7.3A。

    谢谢你。

    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 很抱歉再次打扰你。 您能否提供 Rtrip=30k 和27k 的变化? 在以下条件下、他们正在考虑最佳的电流限制设置。

    VIN=12V
    VOUT=5V
    最大电流= 5A
    L=2.2 μ H
    电感器额定电流=9.3A

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、Tateo-San、

    请参阅随附的图表。  这些最小值和最大值涵盖了所有设置范围。  请注意、Rtrip 为20K 是最小值。