This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:未执行电池平衡

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727036/bq77pl900-cell-balancing-not-being-performed

器件型号:bq77PL900

您好!

我无法使用 bq77PL900 EVM 平衡6S 锂聚合物电池。 我能够完成多个充电周期、但希望看到电池平衡算法在 AFE 发出 OV 警告后接管的证据。 到目前为止、我完全看不到电池平衡 FET 打开/关闭。 OCD_CONFIG 寄存器中的 CBEN 位实际上设置为1。 IC 正在独立模式下用于充电。 我将 OV 阈值设置为4.2V、OVHys 设置为100mV。

在我的最新测试中、我将电池放电至每节电池3.83V、并将一节电池(电池6)放电至3.7V、尝试验证电池平衡功能。 我将 bq77PL900 EVM 插入 EV2300模块、并查看 PC 上的寄存器输出。 在充电周期中、AFE 在充电结束时触发 OV、但不明显发生了任何电池平衡。 将电池插入 EVM 几个小时后、电池总电压和单节电池电压仍保持与显示 OV 警告时相同。 此外、在我的所有测试中、在显示 OV 之前、我没有看到电池电压实际达到4.2V。 我认为这可能只是一个电压测量校准问题。  

我的结束电池电压如下所示:

-电芯1:4.12 V

-电芯2:4.11V

-电芯3:4.11V

-电芯4:4.10 V

-电芯5:4.12 V

-电芯6:3.83V

根据数据表、一旦任一电池达到 OV 阈值、并且另一个电池的差值大于100mV、bq77PL900就应启用相应的放电 FET。

我是否有任何原因未执行此操作?  

谢谢

您好!

我无法使用 bq77PL900 EVM 平衡6S 锂聚合物电池。 我能够完成多个充电周期、但希望看到电池平衡算法在 AFE 发出 OV 警告后接管的证据。 到目前为止、我完全看不到电池平衡 FET 打开/关闭。 OCD_CONFIG 寄存器中的 CBEN 位实际上设置为1。 IC 正在独立模式下用于充电。 我将 OV 阈值设置为4.2V、OVHys 设置为100mV。

在我的最新测试中、我将电池放电至每节电池3.83V、并将一节电池(电池6)放电至3.7V、尝试验证电池平衡功能。 我将 bq77PL900 EVM 插入 EV2300模块、并查看 PC 上的寄存器输出。 在充电周期中、AFE 在充电结束时触发 OV、但不明显发生了任何电池平衡。 将电池插入 EVM 几个小时后、电池总电压和单节电池电压仍保持与显示 OV 警告时相同。

我的结束电池电压如下所示:

-单元格1:  

-单元格2:  

-单元格3:  

-单元格4:  

-单元格5:  

-单元格6:  

根据数据表、一旦任一电池达到 OV 阈值、并且另一个电池的差值大于100mV、bq77PL900就应启用相应的放电 FET。

我是否有任何原因未执行此操作?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    正确、如果它处于独立状态、则设置 CB_EN 并且它已进入 OV、它应在电池电压通过 OV_迟滞 电平恢复并清除 OV 状态之前保持电池平衡。 bq77PL900不需要在电池之间存在差异、它将平衡 OV 迟滞区域中的所有电池。
    所示的电池电压看起来像一些电池电压应该仍然处于 OV 迟滞区域中、因此它们应该保持平衡、但正如您所指出的、可以针对精确值进行校准或偏移。
    根据您的指示确认 EEPROM 设置。
    确保部件处于 OV 模式。 您可以使用寄存器读取状态。
    确保未设置主机模式。
    观察充电至 OV 时的电池电压。 如果电池在充电电流停止时通过 OV 迟滞阈值下降、则不会有任何显著的平衡。 除了寄存器位、您还可以通过示波器以及电池电压和 VCn 引脚来观察充电 FET 栅极、以查看是否发生了平衡。 如果要平衡多节电池、您可能需要找到一节电池正在平衡、因为该部件不会平衡相邻电池或其他每节电池。