This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:最大占空比问题

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727279/tps65251-maximum-duty-cycle-question

器件型号:TPS65251

您好专家、

我的客户想知道最大占空比是多少。 因为我们无法看到最小导通时间和最大导通时间等式。 非常感谢!!  

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    它只是内部逻辑决定的最大占空比的限制。 与最小和最大导通时间无关。
    由于此器件的最大占空比为100%、因此 HS 可以一直开启、直到触发 BOOT UVLO。

    此致、
    Sam