This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:用混合电容器替代输出陶瓷电容器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727145/tps54202-output-ceramic-capacitor-replacement-with-hybrid-capacitor

器件型号:TPS54202

您好!

我们正在为我们的项目设计2个降压稳压器、其规格如下:

1) I/P V:15V 至26V、O/P V:12V、O/P I:1.2A

2) I/P V:15V 至26V、O/P V:5V、O/P I:1.0A。

目前我们使用的是33uH 电感器和2*22uF/25V、1210、X7R 电容器。

我们想用聚合物电容器替换这些陶瓷电容器、例如 EEHZC1V470P 或 HLXA350ARA470MF61G

答:我们能否将陶瓷电容器直接替换为聚合物电容器?

B.对反馈环路稳定性的影响?

c.添加与聚合物电容器并联的1uF/10uF 陶瓷电容器。 有什么帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以使用聚合物电容器替换陶瓷电容器、对稳定性没有影响。
    如您所知、聚合物电容器的 ESR 大于陶瓷电容器、输出电压纹波更大、因此如果添加与聚合物并联的陶瓷电容器、这将很有帮助。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shawn。
    我之所以担心、是因为 TPS54202具有内部补偿功能。 我们刚刚有了前馈电容器、如果需要补偿、我们可以使用该电容器。

    Pawan