This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:OVP 响应时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1, TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726393/tps65261-ovp-response-time

器件型号:TPS65261

大家好、

数据表介绍了 TPS65261和 TPS65261-1具有 OVP。
我想知道从过压检测到保护需要多长时间。

此致、
Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、
    它将在一个开关周期内关断高侧 MOSFET。 我们尚未测量确切时间、但该时间应小于100ns。 该时间是由于 IC 内部信号的传播延迟和 SW 的下降时间。 如果您想知道确切的时间、请提供您的规格和原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、您好!

    感谢您回答问题。

    我还有一个关于 OVP 的问题。 当 FB 电压超过 VREF (=0.6V)的107%时、该器件执行过压保护。 是这样吗?

    此致、
    Saito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saito、
    是的、你是对的。 当 FB 电压超过 VREF (=0.6V)的107%时、该器件执行过压保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    谢谢!

    此致、

    Saito