This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:Fusion Digital Power Studio Iout 不会显示在"Monitor"选项卡中(DC-DC-LLC UCD3138a)

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726320/ucd3138-fusion-digital-power-studio-iout-is-not-displayed-in-the-tab-monitor-dc-dc-llc-ucd3138a

器件型号:UCD3138

Hallo

显示我的日志消息

10:48:24.473:DC-DC LLC @ 89d:READ_VIN [0x88]:读取221、750V [0xF377]
10:48:24.478:DC-DC LLC @ 89d:READ_VOUT [0x8B]:读取24、070 V [0x3024]
10:48:24.479:DC-DC LLC @ 89d:READ_IOUT_ALL [0x8C]:错误读取:INVALIDARGUMENT
10:48:24.492:DC-DC LLC @ 89d:READ_IOUT [0x8C]:读取0、45A [0xAB94]
10:48:24.500:DC-DC LLC @ 89d:READ_TEMPERAT_2 [0x8E]:读取40°C [0xE

命令 READ_Iout_ALL 在 Monitor 选项卡中使用 。

是否可以更改 setup-file 中的无效命令?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    READ_IOUT_ALL 是用于从交错/多相系统中的所有相位读取总电流的命令。

    您的系统是多相的吗? 如果不是,则不应使用此命令与您的系统无关。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 DC-DC-LLC。 无多相系统。

    我的问题是:如何教授工具 Fusion Studio Online V3.0.30不要使用命令 Read_Iout_all?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在位掩码中设置了 PMBus 命令相位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 TI 固件:LLCHBFirmware-1.2-windows-installer.exe

    命令相位0x04未激活。 或者您是指另一个命令吗?

    下面是我的问题的屏幕截图