This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 德州仪器(TI)的 MC33063替代产品/等效产品(按 ON)

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726942/texas-substitute-equivalent-of-mc33063-by-on

主题中讨论的其他器件:MC33063A

大家好、

在我的项目的旧版本中、我有一个 BUCer-bost 降压 MC33063 by ON (SOIC8封装)、用于提供电源支持。 在新版本中(所有组件均为 TI)、我想使用 TI 替代产品/等效产品。

您建议我使用什么器件?

从24-36V 到5V 的简单直流/直流转换器

MC33063原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此器件型号 MC33063A。 似乎可以直接替换 MC33063。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢。 我已签入 WEBENCHRegistered电源设计器,但 MC33063不可用。 奇怪...