This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:MSDS 文档

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726143/tps54678-msds-documents

器件型号:TPS54678

您好!  

我们通过代理商购买 TPS54678、我们需要 TPS54678的 MSDS 或安全报告。

可以帮帮我们吗? 谢谢你。

Yuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuka、

    我不确定您在寻找什么。  您能详细说明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我们正在寻找 MSDS、材料安全数据表。
    材料安全数据表(MSDS)是一份文档、其中包含有关潜在危险(健康、火灾、反应和环境)以及如何与化学品安全配合使用的信息。
    我看到一些 BU 为 TLV7xxxx 提供了此文档。

    此致、
    Yuka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuka、

    我会询问、但据我所知、我们从未为我们团队的任何设备生成 MSDS。 我们确实拥有用于我们使用的化学品的化学品。 您能告诉我您为什么需要这样的服务吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的留言。

    我们公司现在正在通过将 TPS54678用作控制器来开发电源模块。 为了在全球销售、我们必须证明该模块是无病原体的。 为了证明这是一种无病原的设备、我们必须收集模块中包含的所有组件的 MSDS。 除了 TPS54678、我们几乎获得了所有 MSDS。  我们希望请你对提交文件进行善意的考虑。

    此致、

    Yuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuka、

    我们有一些联机文档:

    这就足够了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的通知。

    是的、它解决了这里的问题、非常感谢。

    此致、

    Yuka