This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:Simetrix 型号

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726299/ucc28780-simetrix-models

器件型号:UCC28780
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好!

在您的站点上、您可以附加仿真文件以轻松检查 ACF 配置 (http://www.ti.com/product/UCC28780/toolssoftware)。 该仿真文件似乎仅包含仿真电路、而不包含少量仿真模型(缺少 TL431、UCC28780_R2、隔离器、NV6115、NV6117、 演示 BSS126)。 您是否可以检查您的服务器上是否有缺失、或者我在运行仿真时省略了重要的内容? 如果确实缺少这样的模型、您可以提供它们吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    好的、您是否参考了 UCC28780 GaN 和 Si SIMPLIS 模型(SLUM643和 SLUM626)?

    这些是 SIMPLIS 模型、而不是 SIMetrix。 两个仿真器都在同一个程序中。 是否可以转到"Simulator/Switch to SIMPLIS Mode"下拉菜单以确保您处于 SIMPLIS 中?

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dariusz:

    感谢您关注 UCC28780。 包括 TL431、UCC28780、NV6115、NV6117的仿真模型、但这些模型是加密的。 您是否在运行仿真时遇到任何问题?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道可以对它们进行加密、但当我开始仿真时、它只是由于错误而结束(模拟器抱怨缺少模型)。 我指的是文件 SLUM643、如果是 SIMPLIS/SYMETRIX 仿真器、我不知道有关它们的全部情况、但现在似乎它们加入了一个程序、产品显示为 SIMETRIX/SIMPLIS。 我有最后一个版本8、2d。  

    此致

    Darek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dariusz:

    您能否分享您看到的错误消息的屏幕截图?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我在我的许可协议中深入探讨了这一点、正如 Eric 所建议的那样。 我只有 Simetrix 而不是 Simplis。 我一开始并不清楚这两个引擎(可能还有特定的库)应该包含在程序名称中、但实际上它们不是。 很抱歉造成混淆。

    BR

    Darek