This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23610:电流共享与效率间的关系

Guru**** 2924890 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726878/lmz23610-current-sharing-vs-efficiency

器件型号:LMZ23610

您好!

我正在考虑将此器件用于需要输入电压18-36VDC 和输出电压5VDC@60A、效率需要高于80%的项目。

我有几个问题:

在电流共享模式下、该器件的效率会发生多大变化? 我假设在电流共享模式下有6个器件- 1个主器件5个从器件

在电流共享模式下(6个器件等于60A)、输出电流是否保持为真、或者是否限制为某个百分比?

感谢您在这个问题上的帮助、

-Jeremy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    我们可以使用   数据表中25°C 时的效率5V 输出图、因为每个模块将推动10A 电流。 60A (1个主器件和5个从器件)的电流共享模式在本例和您的应用中均为真。

    链接了 LMZ23610的电流共享用户指南。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!